This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:是否适合我的要求?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1518973/ina240-suitable-for-my-requirement-or-not

器件型号:INA240
主题: INA181中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:  

我想拥有一个精确的电流测量解决方案。 我是否可以将 INA240用作电池 GND 线路上的低侧电流测量(直流低侧电流测量)、可靠地测量高达120A 的峰值电流和80ish 安培 的连续电流? 如果此 IC 不适用于上述应用、您能帮助我找到适合我的应用的 IC 吗?

非常感谢、

Gokul Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gokul、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。
    由于美国节假日、我们将离开办公室、但我们将在星期二5月27日返回办公室时回答您的问题。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件肯定适合该场景。 更具体的要求有助于缩小候选人人数。 但此时、TI 电流检测放大器产品系列中的许多器件都可能工作、例如、INA181是一个更便宜的替代方案。

    我们提供了一些欢迎您查看的资源:

    这是指向 视频培训系列的链接、也是指向 误差计算器和比较工具的链接。

    此致

    广