This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:与隔离器搭配使用时

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1516807/ina226-q1-in-case-of-using-with-isolator

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件: INA381

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户希望使用 INA226-Q1、其输入端前面带有隔离器。

在这种情况下、检测速度会更低、因为如果是隔离器? 任何其他因素都会增加?

请检查此问题。 谢谢、

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA226-Q1本身的速度不会受到影响。 我不知道未知隔离器如何影响输入信号。

    是否可以将 INA226-Q1置于另一侧、并改为隔离 I²C Ω 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我同意 Clemens 的观点、最好在 I2C 信号上添加隔离器。 下面是几个执行此操作的示例设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00313

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01608

    或者、您可以使用内置隔离功能的器件:

    隔离式放大器: https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/overview.html 

    隔离式 ADC: https://www.ti.com/isolation/isolated-adcs/overview.html 

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯、米奇、

    感谢您的支持。

    目前、他们将使用 INA381进行高电压电流感应、并计划将此器件移至低压块。

    因此、我认为无法在 I2C 信号线上使用隔离器。

    您能推荐用于正确用途的隔离器吗?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase、

    如果您需要具有隔离功能的模拟器件、最好使用隔离式放大器(见我上一篇文章中的链接)。 我不熟悉特定的隔离器产品、因此我将把此主题转发给隔离式放大器团队以获取您的器件建议。  

    此致、

    Mitch