This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:共模电压随温度的变化

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1519423/lm2903b-q1-common-mode-voltage-change-over-temperature

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903BLM393LV

工具/软件:

尊敬的团队:

我有一个使用 LM2903B 比较器的设计。 它在 Vcc=4.2V 上运行。 其中一个输入固定为2.3V、另一个输入在0.3V 至3.9V 之间变化。

数据表指出、环境温度下的 VCM 为 Vcc-1.5 (= 2.7V)、因此一切都应正常运行(VCM 内至少有一个输入)。

但是、在整个温度范围内、VCM 会降至 Vcc-2 (= 2.2V)、因此比较器在这种情况下可能无法工作。

应用手册 SNOAA5F (https://www.ti.com/lit/an/snoaa35f/snoaa35f.pdf?、VCM=1748330538078)第17页似乎建议 ts 随着温度的升高而变差 减小

0至3.5V (VCC - 1.5V)的输入范围在25°C 及以上时有效。 ..."这导致输入电压范围在整个温度范围内以-4.2mV/°C 变化(注意负号!)、需要在整个温度范围内使用 VCC - 2V。"

我是否正确理解了这一点? 当温度介于+25°C 和+125°C 之间时、我可以假设 VCM 为 Vcc-1.5? 温度低于+25°C 时、我可以在-4.2mV/C 下降低 VCM? 我的器件需要在高达95°C 的温度下运行、因此、如果正确、这样可以解决我的问题。

另外需要注意的是、如果 I 在-4.2mV/C 下从+25°C 降低到-40°C、VCM 应降低 65*4.2 = 273mV。 这应该意味着整个温度范围内的 VCM 为 Vcc-1.773、而不是 Vcc-2。 是额外的津贴只是安全保证金、还是我缺少一些额外的因素。

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道我应该改用 LM393LV。 我已经将此信息交换为下一个设计版本、但我构建了一些单元、并且需要知道它们在 LM2903B 中的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在低温下、范围会变得更糟。

    数据表可保证 VCC−2V 和 VCC−1.5V 限值;应用手册中提到的所有其他值均为典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    是的。 在低温条件下、VCM 范围会缩小。 您的电路将在室温下在工作台上工作、但在低温下可能会出现故障。 热实际上对您有所帮助。

    在1.773V 电压下、您处于冷故障边缘-这未考虑器件工艺变化。 在上面添加±30%...

    VCM 不是经过测试或修整的规格、因此具有非常宽的变化范围。

    ICC-2V 比较保守、可确保器件牢固地符合数据表规格(Vos、Ib、VCC 等)。

    如应用手册中所述、不保证具有范围内的单输入"功能"。 这是一个不错的拥有,但它没有指定的行为。