This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S328EVM:使用-INA 输入和 ADS1285EVM DAC1282输入

Guru**** 2766535 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA592, OPA3S328EVM, DAC1282, BP-DAC11001EVM, OPA3S328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1516012/opa3s328evm-using--ina-input-with-ads1285evm-dac1282-input

器件型号:OPA3S328EVM
Thread 中讨论的其他器件: DAC1282BP-DAC11001EVMOPA3S328、INA592、INA826

工具/软件:

您好、

我尝试使用 ADS1285EVM 板载 DAC1282输出极小的信号作为 OPA3S328EVM 站点1上-INA 的输入。

然后、获取 OPA3S328EVM 的输出 B 并将其反馈回 ADS1285EVM 的 AIN1。

我尝试对很小的电压执行此操作、因此 DAC1282增益为1/64。

我目前的问题是、当我这样做时、DAC1282的测量输出是不正确的。 它高几个数量级。

为了对此进行故障排除、我已在 ADS1285EVM 上的 DAC1282内部连接到 AIN2、并将其直接连接到 AIN1。

通过 EVM 的 ADS 和电压表读数均正确。

我已将 BP-DAC11001EVM 单独连接到 OPA3S328EVM。

它不会出现此问题。 我能够向 OPA -INA 输入输出电压、 输入和输出均正确。

但是、我无法继续使用 DAC11001、因为它没有可以用于获取所需的信号粒度的数字增益。

一些其他信息...

我将在双极模式下使用 OPA。

我的 V+(2.5V)和 V-(-2.5V)以及 GND 由 ADS1285EVM 提供。


您能帮助我进行故障排除吗?

我的最终目标是以 uA 粒度读取电流输入。

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    您能否提供一个原理图或图来展示如何将两个 EVM 板连接在一起(包括电源)?  此外、请详细介绍 ADS1285EVM 上所有分流器的位置(也可以使用电路板图片)。

    ADS1285EVM 有一个用于 AVSS 的-2.5V 稳压器、但为了使用该电源、J3上需要工作台电源提供负电压。  (负电源不由 USB 5V 总线电源生成。)

    此外、由于 DAC1282的输出为差分输出、共模电压将设置为接近1/2 Vs;如果使用默认的单个5V AVDD 电源、则每个 DAC 输出上的共模电压将为2.4V、如果使用单端连接、OPA3S328将对其进行放大。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您对此的答复和疑问。

    我附加了设置的图片。

    我的负电源通过 ads1285evm 上的 J3提供。 我提供-3.0V 电压。

    我的正电源通过红色电缆和5.5V 测试点提供。 我为它提供6V 电压。

    OPA3S328EVM V-(绿色电缆)由-2.5V 参考测试点提供。

    OPA3S328EVM V+( 蓝色电缆)由 AVSS+5V 参考测试点(+2.5V)提供。

    您在328的 I/O 上看到的所有悬空电阻器都是0r。

    您能看一下并提出任何改进建议吗?
    此致、

    Joe

    photos.app.go.gl/fTigKuySSuo4Wf6v6.

    photos.app.go.gl/9c9gNtxHDySeQ1qs6.

    photos.app.go.gl/soCFxC12m6byfK3v6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    根据您的图片和描述、我认为您已正确连接所有电源。  然而、DAC1282的输出与 OPA3S328EVM 不直接兼容。

    DAC1282的输出是差分输出、当由+/-2.5V 双极电源供电时、它始终包括-0.1V 的共模电压。

    例如、如果输出+10mV、则将在 DAC+和 DAC-输出上测量相对于地的以下电压。

    DAC+: -95mV

    DAC-:-105mV

    然后、DAC 的差分输出将为: DAC+(-) DAC-=+10mV。  共模电压是平均值、即[DAC+(+) DAC-]/2 =-100mV。

    如果输出-10mV、则会看到以下内容:

    DAC+: -105mV

    DAC-:-95mV

    然后、DAC 的差分输出将为: DAC+(-) DAC-=-10mV。  共模电压是平均值、即[DAC+(+) DAC-]/2 =-100mV。

    当您连接 DAC1282的单个输出时、OPA3S328将看到 DAC 差分值的1/2加上共模。  在前一个示例中、它不放大10mV、而是放大约100mV。

    如果 DAC1282的共模电压为0V、那么您可以将其与连接一起使用、但 DAC1282旨在与去除这种共模的差分输入搭配使用。  -0.1V 用于优化 DAC1282的输出范围、但无法通过更改 DAC 设置来删除。

    遗憾的是、我无法使其与现有 OPA3S328EVM 配合使用。  我建议使用差分放大器或仪表放大器将 DAC1282的差分输出转换为单端输出、从而消除-0.1V 的偏移(DAC11001也是单端输出、这就是它与 OPA3S328正常配合使用的原因)。  INA592会是不错的仪表放大器、INA826会是不错的仪表放大器。  两款器件都提供 EVM。  然后、您可以将 INA 板的输出用于您的系统、或将此输出连接到 OPA3S328EVM。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keith 的详细答复。 我们来看一下 INA592和 INA826。