This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6628QML-SP:LMH6628QML-SP 的裸片尺寸、生产工艺和设置脉冲时间

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6702, LMH6628, LMH6628QML-SP, LMH5401, LMH6654, LMH6639

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490873/lmh6628qml-sp-die-size-production-process-and-set-pulse-time-for-lmh6628qml-sp

器件型号:LMH6628QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMH6628、 LMH5401、LMH6654、LMH6702、 LMH6639

工具/软件:

尊敬的 TI-Team:

在分析中、LMH6628存在辐射(SET)问题。 因此、我们正在寻找一种解决办法。 我们尝试模拟瞬态以及对以下电路/器件的影响。 我们认识到、还检查了其他 LMH 元件。 我们分析的另一种解决方案可以 与采用相同技术的其他器件进行比较。 此外、了解设定的脉冲时间也会有所帮助(实际上、我们必须使用 ECSS-Q-ST 60-15C 的最坏情况方法、脉冲时间为15us)。

Q1:LMH6628QML-SP 的芯片尺寸是多少? 您能否表征该器件的 ASET 横截面?

问题2:您能否确认 LMH6628QML-SP 是采用 VIP -10工艺生产的?

问题3:我们设置了 LMH6639、LMH6654、LMH5401和 LMH6702的测试数据。 哪一个最与 LMH6628相当(裸片尺寸、功能、生产工艺等)

Q4:设定测试数据内的最大设定脉冲时间小于10ns。 是否可以假设 LMH6628的设定脉冲时间 是相似的?

测试数据可在以下位置找到:

https://radhome.gsfc.nasa.gov/radhome/papers/L061806_LMH6702.pdf

https://www.semanticscholar.org/paper/Analogue-Transients-in-the-National-VIP-10和 VIP-50-Savage-Seiler/161d6f537224220d3613fe0f4cda636d90ea514e

https://www.ti.com/lit/rr/sboa266b/sboa266b.pdf?ts = 1742554555906&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ecosia.org%252F

此致、Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro、

     很抱歉耽误你的时间。 到今天我就能回答这些问题。

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、

    我仍然希望您的回答。

    谢谢、此致、Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro、

    Q1:LMH6628QML-SP 的芯片尺寸是多少? 您能否表征该器件的 ASET 横截面?

    芯片 尺寸:44.40mil X 62.40mil 。 问题的第二部分是什么是 ASET 横截面?

    问题2:您能否确认 LMH6628QML-SP 是采用 VIP -10工艺生产的?

        是、这是正确的。  

    问题3:我们设置了 LMH6639、LMH6654、LMH5401和 LMH6702的测试数据。 哪一个最与 LMH6628相当(裸片尺寸、功能、生产工艺等)

        是辐射效应的关键。 采用相同工艺的任何器件都是最具可比性的器件。 LMH6639和 LMH6702将是最具可比性的。  

    Q4:设定测试数据内的最大设定脉冲时间小于10ns。 是否可以假设 LMH6628的设定脉冲时间 相似?

         遗憾的是、我们无法确定 LMH6628特性描述时设置的脉冲时间。 在发布时、需要 SEL 和 TID、我不确定是否进行了 SET。 我们的新器件和未来器件现在要求包含所有报告:SEL、SET 和 TID。  

    谢谢您、
    Sima   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、

    非常感谢您的答复。

    ASET (模拟单粒子瞬态)截面是易受 SET 影响的部分。 辐射测试数据通常对此进行了表征。

    我对您的回答很满意、这将帮助我完成我们的项目。

    此致、Alessandro