This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3470:50 Ω 负载上的10 MHz 方波到正弦波转换

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1507098/ths3470-10-mhz-square-wave-to-sine-wave-conversion-on-50-load

器件型号:THS3470
主题中讨论的其他器件:ISOM8710、ISO7710

工具/软件:

我有  来自电路内 FPGA 的3.3V、10 MHz 方波输出。
我需要将该信号转换为正弦波、将其与数字接地隔离并通过同轴电缆传输。 接收端的外部负载为50 Ω 。

为了实现这一点、我需要一个具有大约100 MHz 带宽的高速运算放大器、能够 为50 Ω 负载生成大约6V 的峰峰值电压。
放大器应支持二阶滤波器设计、以将方波转换为正弦波。

请帮助我找到合适的运算放大器和10 MHz 方波隔离器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    从10MHz 方波到正弦波 的转换可通过具有6Vpk-pk 和50 Ω 负载高负载驱动能力的放大器来执行。 它需要大于10MHz 的大信号带宽、压摆率大于200V/us、支持 VCCA >6V 和+2增益。 我建议将 OPA820 或 LMH6654 用于二阶 LPF 滤波。 我的同事将很快提供隔离器建议。

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    从10MHz 方波到正弦波 的转换可通过具有6Vpk-pk 和50 Ω 负载高负载驱动能力的放大器来执行。 它需要大于10MHz 的大信号带宽、压摆率大于200V/us、支持 VCCA >6V 和+2增益。 我建议将 OPA820 或 LMH6654 用于二阶 LPF 滤波。 我的同事将很快提供隔离器建议。

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elhanan:

    对于 FPGA 和放大器之间的电隔离、我有以下建议:

    1. 如果要求严格为光输入(输入二极管电流)、则最佳解决方案是 ISOM8710 (最大5V 工作电压)
    2. 则不需要 RC 滤波器。 您可以选择单通道数字隔离器、如 ISO7710。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

     自创建该主题以来已经有很多天了、并提供了建议。 如果您需要进一步的帮助或问题已解决、请告知我们。

    谢谢

    Vikas J