This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA837:TIA 需要保护

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA837, TINA-TI, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515265/opa837-tia-needs-protection

部件号:OPA837
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA855

工具/软件:

尊敬的:

我们正在 设计采用 OPA837的 TIA、但 IC 在运行半小时后会受损。 我们在输入端包含了 BAT54S 二极管、它们似乎可以保护 IC、 但信号输出的噪声更大。  如何在不影响其性能的情况下对其进行适当保护? 我进行了一些 TINA 仿真、但无法对 BAT54S 产生的噪声进行仿真。 任何指导都将不胜感激。

e2e.ti.com/.../1157.Transimpedance-test_2D00_OPA837.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我在您的电路中看到的一个问题是它不稳定。 您是否在输出端看到随机噪声或定义的振荡?  

    我进行了开环稳定性分析、发现相位裕度为~10度、该值非常小(为了实现稳定性、应该至少为45度)。 请查找稳定性分析波形和电路的屏幕截图

    为了稳定电路、我将 Cf 增加到300pF、并看到~45度的相位裕度、这表明电路是稳定的。 请查看下面的波特图屏幕截图-

    如果您想了解 TINA-TI 中的开环稳定性分析、请访问以下几个资源:  

    电路的 TIA 带宽为~Ω 6.8MHz、因为光电二极管电容器非常高(4nF)。

    请看一下我们开发的 TIA 电路设计工具、您可以在其中插入所有必需的输入参数并计算输出参数和图、例如交流响应、瞬态响应、噪声分析等 该工具还会推荐器件。 另请注意、该工具有利于缩小要使用的相应 TIA 范围、并且为了获得更准确的值、必须在 TINA 中进行仿真。 工具链接:  模拟电路设计工作室

    请查看下面随附的 TINA-TI 稳定性分析原理图-

    e2e.ti.com/.../stabiity-tia-opa837.TSC

    此致、
    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Aditya。 我们是否仍需要使用 Riso 和 BAT54S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我无法了解您电路中 Riso 的用途、您能帮我理解吗?

    为了了解二极管的用例、您能提供有关以下几点的更多信息吗?

    1. IC 到底是什么意思?
    2. 输出端会出现什么波形?

    此致、
    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这篇文章中首先看到了 Riso (隔离电阻器):

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267573/opa858-transimpedance-amplifier-output-oscillation/4814102#4814102

    但我不确定使用它是一个好主意。

    1.电路接通后,在不到半小时的时间内,放大器运算损坏,有时甚至损坏 LDO 本身。 在将二极管置于 OPA837的负输入端后、情况得到了解决、但代价是输出端的信号更大。

    2.波形为双指数脉冲、上升时间为50ns、持续时间为500ns、峰值可变。

    您能否建议一种在不影响 SNR 的情况下保护电路的策略?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    Riso 电阻器可抑制由布线电感和放大器内部电容引起的潜在谐振。 您可以在 OPA855数据表图9-14第30页中找到相关文档。 我相信您可以用它来改善 TIA 响应。

    下面我再谈谈使用二极管进行 IC 保护的问题。 如果可能、您可以发送输出波形。

    此致、
    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    这是波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您提供输出波形。

    • 根据您的初步评论、我相信黄色通道是 TIA 输出、但您能帮助我了解其他3个通道正在探测什么吗?
    • 此外、您能否放大输出波形以检查是否存在任何振荡?
    • 我认为、如果您提供 PCB 原理图、提及您正在探测的所有节点以及提供的输入、将对我们有很大帮助。

    此致、
    Aditya.