This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:-IN 电压低于 V-。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1519772/opa392--in-voltage-lower-than-v-

器件型号:OPA392

工具/软件:

您好。
根据数据表中的绝对最大额定值、输入电压范围为(V-)-0.5。
检测电流时、-IN 电压低于 V- 0.5V 时、运行是否存在问题?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chulho、

    (V-)-0.5V 限制是绝对最大限值。 它不会被损坏,但它可能无法完全正常工作。 请参阅"绝对最大值"表注1。

    建议的范围为 V-到 V+。 您可能会去-200mV 而没有太大的问题。

    在-500mV 下、ESD 和/或体二极管将开始传导、因此可以开始从输入端流出可测量的电流。 这可能会影响测量结果。

    根据电路配置的增益和增益、输出不能摆动到 V-以下、因此接近或低于 V-时、线性范围和精度可能会受到影响。