This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991:减少错误

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1520181/opa4991-reduce-errors

部件号:OPA4991

工具/软件:

尊敬的先生 :   

我们使用 OPA4991仪器放大器进行小信号放大、但目前还面临一个问题。 差分输入本身会引入大约6mv 的信号、这对我们的测量信号(范围为0-100mV)有重大影响。 我现在想到的是使用差分输入并牺牲采样范围来将输入信号偏置到100-200mV、从而减少干扰;第二个问题是输出信号范围为-5V 至5V、背面 ADC 引脚的输入只能是-2.5V-2.5V 或0V 至3.3V。 使用3.3V 稳压器将导致信号输出在2.7V 以上时显著衰减。 是否有任何其他兼容方法?

是否有一个可以提供?Ω 电阻的更好的设计概念