This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:INA236 BGA

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: INA236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1518173/ina236-ina236-bga

器件型号:INA236

工具/软件:

你好

我们使用 INA236 BGA 来测量系统内+5.0V 器件消耗的电流

中的+5.0V   用于 INA236和微处理器电源

5.0V 器件连接到 TP2和 TP11 -因此我们使用高侧检测

我们使用 INA236的 BGA 版本  

我们在生产中实现的产量在首次运行时非常低(约34%)

我们测量的短路没有出现在 PCB 的 X 射线上、但如果我们移除 INA236 BGA 器件、短路就会消失

我们将设计 BGA 版本并使用 SOT23-8版本来帮助提高产量(有望)

  1. 您能发现原理图有什么问题吗?
  2. 是否需要 R3和 R4?

谢谢你

 

kr

Paul H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul:

    以下是我对您的问题的回答:

    1.原理图对我来说确实很好。 我唯一能想到的是、我注意到接地端被称为"PGND"、因此、我认为系统中存在其他接地端。 您需要确保 INA、负载和 MCU 共用同一接地端、否则可能会损坏器件。 (除非使用隔离)。 如果它们都已经具有相同的接地端、那么我的下一次猜测将是制造问题(当您切换到 SOT23版本时会进行测试)。

    2.否、R3和 R4用于可选的输入滤波。 如果您不需要对输入进行滤波、则不需要使用电阻器。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch

    感谢您的及时回答

    我们此后发现、该器件可能会因 ESD 而损坏、并添加了一个30kV TVS  

    但设计团队希望以下问题得到解答

    数据表中讨论的是10 Ω 电阻器-这些电阻器是否与图8-1中的100 Ω 电阻器相同

    我们在负载上的负载电源/GND 之间添加了一个30kV TVS

    请评论

    谢谢你

    保罗·汉弗雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    是的、文本中提到的10Ω 电阻器适用于与 Rfilter 电阻器相同的位置、图中的限值小于100Ω。  

    此致、

    Mitch