This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2320:关断引脚电流

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1519018/opa2320-shutdown-pin-current

器件型号:OPA2320

工具/软件:

SHDN 引脚被拉高时、关断引脚上的最大输入偏置电流在整个温度范围内是多少?  数据表仅提供了25°C 时的典型电流。 (0.13uA)。  系统应力分析需要此数据。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    我没有具体 数据、但仅使用10X 或1.3uA 甚至100X 13uA 可能不会对系统产生有意义的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron、

    客户正在尝试确保他们捕获所有功率耗散、并确保电源在电路板上所有元件的最坏情况下具有裕量。   

    如果我告诉他们、我们假设最大电流将低于典型值的10倍(1.3uA)、那么这是否是合理的假设?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    非常合理。