This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:修订版 C -与所有 IC 相关's 或仅与新订购的 ADC 相关

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1514297/ths4631-revision-c---relevant-to-all-ic-s-or-only-to-newly-ordered-ones

器件型号:THS4631

工具/软件:

大家好、我一直使用 THS4631进行设计、并意识到您已经在数据表中发布了修订版 C。 存在很多差异、尤其是对于8.2pF 的电容器、该器件具有0.1dB 平坦度。 6MHz 的新带宽是否与所有  THS4631 IC 相关、或者是否由于新制造工艺而发生了变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    器件的性能发生变化是由于新的制造工艺造成的。 我会帮您查看一下、以确认在通过我们的商店购买设备时可用的版本、然后返回给您。 感谢您的耐心。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    很抱歉、延迟的回复。 我能够得到有关此器件的一些说明。 目前、如果您从我们的商店订购、您可能会获得设备的任一版本。 直到 PCN 到期、我们才会仅提供具有6MHz 规格的此器件的新版本。 以后、对于任何采用新器件的新设计、我们建议去掉该反馈电容器。  

    此致、

    Ignacio