This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:INA186A1QDDFRQ1

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1519521/ina186-q1-ina186a1qddfrq1

器件型号:INA186-Q1

工具/软件:

大家好、TI 团队、向我们提出了有关电流传感器的问题、我们已经在下面的原理图中使用了该传感器。  



VCC = 1.76V
VSNS_REF = 0.256V  
电阻器 R3987 10k 断开
IN-在7和8个引脚之间与 IN+短接。
在此设置中、我应该在输出引脚5处获得 VSNS_REF 的输入。  
但得到0.222V、即 VFER = 0.256V 中的较低者!  

我认为、由于 VCC、电压接近最小1.7V、但不确定!  
您能否帮助我澄清这个问题、也许还有其他我不知道或看不到的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evgenykoc:

    尽管我们没有在低于1.8V 的电压下指定器件电气特性、但在接近建议的最小值时不应出现问题。 在深入探讨问题之前、让我们进行一些健全性检查。

    首先、我建议使用简单的电线/布线而不是二极管短接输入端、例如您可能会在电容器上短路。

    其次、确保电源(1.76V)稳定且不低于1.7V。

    第三、检查您的 Vref 电压源、使用万用表确保输出的电压正好为0.254V。

    最后、探测输出  负电压  并检查输出电压是否仍小于 Vref。

    如果上述健全性检查通过、请使用电源电压、Vref、Vout 和 IN+/-的示波器屏幕截图进行回复。

    此致、
    Mallika Senthil