This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:500kW 逆变器上哪种用于测量直流链路电压的隔离式放大器最适合 LEM LV 25-1000?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1518582/amc1301-what-kind-of-isolated-amplifiers-to-measure-dc-link-voltage-on-500kw-inverter-is-the-best-for-lv-25-1000-of-lem

器件型号:AMC1301

工具/软件:

嗨、大家好

我开发了500kW 逆变器的控制器板和接口板。

当时、我将使用 LEM Inc.的 LV 25-1000电压传感器、数据表附在后。

要使用  LV 25-1000电压传感器测量直流链路电压、我想使用任何隔离放大器。

检查 TI 解决方案时、我感到困惑、因为 TI 将发布多种 隔离放大器。

您可以推荐哪种隔离放大器最适合我的逆变器吗?

祝你度过美好的一天!

此致!

FERM I Lim.e2e.ti.com/.../lv_5F00_25_2D00_1000_2D00_datasheet_2D00_voltage.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manrae、

    感谢您的关注。 我们可以帮助您找到适合您的应用的隔离式放大器。 以下是我们的电压检测隔离式放大 器:隔离式放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    要缩小合适的器件范围、请告诉我您是否有以下要求:

    • 您的应用是否需要集成式直流/直流转换器?
    • 输入/输出类型-差分还是单端?  
    • 您的电压检测范围是0V 至2kV 吗?
    • 我相信接口板需要增强隔离、但如果没有、请告知我。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manrae、

    感谢您的关注。 我们可以帮助您找到适合您的应用的隔离式放大器。 以下是我们的电压检测隔离式放大 器:隔离式放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    要缩小合适的器件范围、请告诉我您是否有以下要求:

    • 您的应用是否需要集成式直流/直流转换器?
    • 输入/输出类型-差分还是单端?  
    • 您的电压检测范围是0V 至2kV 吗?
    • 我相信接口板需要增强隔离、但如果没有、请告知我。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eva