This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124P 的故障模式

Guru**** 2794745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1517531/iso124-the-failure-modes-of-iso124p

器件型号:ISO124

工具/软件:

根据手册、ISO124P 在内部有两个功能模块:G=6和 G=1。 实际上、ISO124P 的外部输出为1。 如果内部 G=1模块或200kΩ 或 A2发生故障、它是否会导致输出比率增加、从而放大信号? 我对该器件的内部设计的理解有限。 请协助进行理论分析以确定是否存在上述问题。 此外、请提供反馈、说明电源模块输出高电压和 ISO124P 输出比大于1的历史是否存在任何故障、以及故障率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很遗憾、这是一款相对较旧的器件、我们可以提供的支持仅限于数据表中提供的支持。