This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA356:OPA356

Guru**** 2779465 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6624, OPA356, OPA838, LOG300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1518419/opa356-opa356

器件型号:OPA356
主题中讨论的其他器件:LMH6624LOG300

工具/软件:

LMH6624是一款非常好的放大器、通常用于超声波放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    虽然 OPA356和 LMH6624都 是超声波 NDT 应用的理想选择、但我们有多个适用于超声波应用的放大器、这些放大器针对不同参数进行了优化。 我需要您很少的输入来建议合适的放大器。

    1. 来自传感器的最大输入信号摆幅
    2. 所需增益
    3. 所需带宽或最大信号频率
    4. 什么是 ADC 分辨率

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikas、

    我将对以下类似项目进行探讨、鉴于我要求使用 LMH6624。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993200/opa356-amplification-for-ultrasonic-ndt-signal

    请查看我对几点的评论。

    1 >>最大输入信号摆幅驾驶室应限制在1V 峰峰值。

    2>>增益40dB 对我来说是可以的。

    3>>最高可达15Mhz。  

    4>>>ADC 未使用。 我将信号与阈值电平进行比较。

    我正在寻找具有成本效益的解决方案、3 VDC 操作更可取。 它将由 2节 AA 电池供电、因此功耗也非常重要。

    非常感谢

    eDesign

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的意见。 您是否在寻找所需的15MHz 带宽或最大信号频率是15MHz?  

    正如您在之前的 e2e 帖子中所看到的、如果最大信号频率为15MHz 且需要40dB 的增益、您可以使用 LMH6624。 但是、假设您的应用由电池供电、您可以使用  专为高增益、低噪声和为超声波前端供电的 OPA838将增益分为多个级  

    由于您只对阈值电平感兴趣、而不对信号的频率信息感兴趣、因此我们发布了 LOG300 、该器件集成了适用于您应用的 LNA 和对数检测器。 这是数据表 LOG300 40MHz 具有集成低噪声放大器的98dB 对数检测器数据表 和应用手册、了解有关 使用对数检测器放大器进行超声波检测的更多信息

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikas、

    非常感谢您的支持。 是的,建议 IC LOG300似乎更有前途!!