This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:增加输出信号的失调电压

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, INA500, INA148, TINA-TI, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1513297/tlv9001-add-offset-to-the-output-signal

器件型号:TLV9001
主题中讨论的其他器件:INA500INA148、TLV9002、 TINA-TI、INA149

工具/软件:

您好、我们正在现场读取传感器的信号、信号动态变化范围为2 - 0V。 示波器用于测量所完成的振幅及其频率。 微控制器能够读取振幅和频率、但如果存在任何振荡、控制器无法正确读取它、则电压接近0 (约50 - 100mV)。 传感器信号馈送到单位增益放大器、其输出连接到控制器。 我们正在考虑向信号添加500mV 的失调电压、因此当信号从2V 到0V 变化时、我们将获得2.5V 到0.5V 的失调电压。 我们不希望在放大器之前添加该失调电压、以避免影响信号阻抗。 输出端的失调电压是理想选择。 放大器级的电流原理图

实现这一目标的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路已经使用低通滤波器加载输入信号。 使用10 kΩ 和1nF 降低负载。 再对差分放大器使用三个10 kΩ 电阻器。 如果您关心精度、请使用集成式差分放大器、例如 INA500。

    您是否已经具有0.5V 基准电压? 如果您使用电阻分压器生成该信号、则可能需要使用另一个运算放大器对其进行缓冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见!!

    我们将使用下一版本的硬件、因此我们可以自由更改/更新电路。 在您输入之后、我们继续搜索差分放大器及其设计。 INA500数据表中的该示例完全匹配

    我们还找到了 INA148的另一个示例、该示例具有相同的配置和输出、但具有来自输出的反馈和连接到输出的基准。

    在本例中、我们将-ve 输入连接到 GND、将正连接到信号输入。 差值将始终介于0V 信号电压之间。 请问哪一个最适合我们的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA500和 INA148以及许多其他器件同样可以工作。 INA148具有更复杂的反馈网络、从而实现更宽的共模范围、但这对您没有意义。

    您需要多高的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以 3.3V 满量程的12位4kHz 速率进行采样。 3mV 的精度对于我们的应用来说绰绰有余

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面查找您描述的使用双 TLV9002的电路的分立式实现-见下文。

    为了方便您使用、我在下面附上了 Tina-TI 原理图。

    e2e.ti.com/.../Tylor-TLV9002-difference-amplifier-G_3D00_1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力。 我们将使用当前的硬件进行检查。 但对于下一个版本、我们喜欢使用差分放大器。 现在、我们来总结一下合适的差分放大器的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后需要哪一款产品可从 INA500和 INA148中选择? 什么将是主要因素和任何强有力的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tylor、

    预计周一周二的答案是美国假日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA148与 OPA146和 INA149一样、是一款高压差分放大器、旨在用于高达+/-200V 的极高输入共模电压范围、因此价格更高、而我认为您需要的是3.3V 单电源差分放大器、在电源范围内输入共模电压且 Vin_diff 为0至2V。  因此、非常便宜的低压 INA500A 是更好的选择。  但您需要注意的是、由于输出是 Vref 的函数、为了测量 Vin_diff 输入信号降至零、您必须将输出升至至少50mV 至100mV、这样可通过 将所述电压施加到基准引脚来读取微控制器:  VOUT = Vref + Vin_diff*Gain = 100mV + 0*1 = 100mV

    此外、请注意、INA500A 的最大输入失调电压为+/-3/5mV -如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的时间和详细说明。 它清楚地表明了如何进一步推进 INA500A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  祝你好运!