This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4500-THS45M EP:在 PN:THS4500MDGNEP 上请求生命周期状态

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1520191/ths4500-ep-request-life-cycle-status-on-pn-ths4500mdgnep

器件型号:THS4500-THS45G EP
主题中讨论的其他器件:THS4524-THS4551、EP

工具/软件:

您好、

    

请求提供以下具体部件的生命周期(有效/过时)详细信息:

 

Honeywell 器件型号

制造商器件型号

制造商名称

寿命长达数年之久
(<1、 1-2、2-4、4-8、>8)

生命周期状态:
1)活动/生产
2)停止
3)无效/无法识别

 

53506298-1

THS4500MDGNEP

德州仪器(TI)公司

 

 

53506298-1

THS4500MDGNREP

德州仪器(TI)公司

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提出这个问题。 由于这些器件的体积小、您上述器件将在未来5年以上的时间内成为 EOL 的候选器件。  

    如果可能、我建议您使用其他产品。 遗憾的是、我们仅有的其他符合 EP 标准的产品是 THS4524-THS4524 EP。

    我们确实有非增强型产品、如 THS4551、您也可以在这里考虑。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提出这个问题。 由于这些器件的体积小、您上述器件将在未来5年以上的时间内成为 EOL 的候选器件。  

    如果可能、我建议您使用其他产品。 遗憾的是、我们仅有的其他符合 EP 标准的产品是 THS4524-THS4524 EP。

    我们确实有非增强型产品、如 THS4551、您也可以在这里考虑。

    此致、

    标记