This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7372:电源/输入电压限制

Guru**** 2872590 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7372, LM6172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1518405/lm7372-supply-input-voltage-limitations

器件型号:LM7372
主题中讨论的其他器件: LM6172

工具/软件:

我使用 LM7372作为跟随器、然后使用整流器来测试全波整流器。  

我以10伏的峰峰值电压作为输入、在13.56 MHz 下运行。 我目前的电源电压为±15伏、但运算放大器会由于跟随器未按预期运行而持续断开、然后输入源过载、当输入为零时、输出会倾弃12伏、表示内部故障。  

在电源电压和饱和电平方面、是否有任何输入限制规格?

这是我正在处理的电路。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taha:

    我认为您看到的故障是由于跟随者配置造成的。 该器件完全解补偿、最小增益为2V/V 将器件置于缓冲器配置中会导致不稳定、并导致器件发热和发生灾难性故障的状态。 我能够查看您发送的电路图、想知道您是否有机会对该设计进行仿真。 我认为该设计是半波整流器、并且缺少第二级中的增益电阻器。 在仿真中、移除该增益电阻器时得到了错误的结果。

    此致、

    Ignacio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想详细说明一下这个器件正在解补偿中的含义吗?  

    此外、我在我这边运行了仿真、它们看起来运行正常。 我确实有一个用于整流的反馈电阻。 不是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    解补偿放大器意味着器件具有保持稳定所必须的最小增益。 在这种情况下、此器件的稳定增益为2V/V、这意味着1V/V 增益配置会导致不稳定、因此无法正常运行。 我向仿真添加了一个增益电阻器(缓冲器后的串联电阻器)、因为没有电阻器会在我这边产生不良结果 对于该器件、您需要一个增益电阻器、因此 出于上述原因、第二级的增益不是1V/V。 您可以考虑采用 LM6172这样的器件、该器件具有1V/V 的稳定增益并具有类似的性能特性。

    此致、

    Ignacio