This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8421BEVM:DRV8421BEVM 问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, DRV8421BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1522910/drv8421bevm-drv8421bevm-question

器件型号:DRV8421BEVM
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、

工具/软件:

尊敬的团队:  

我可以就客户的这个问题获得您的帮助吗?

我想知道是否有必要购买 eZ-FET 或 MSP-FET 等外部编程工具、从而更新 DRV8421BEVM 上的固件或对其进行重新编程。 或者、该模块是否支持通过 USB 或任何其他内置接口进行固件更新、而无需额外的硬件?

 如果有任何有关固件更新过程的相关文档或说明、如果您能与我分享、我将不胜感激。

非常感谢!

此致、  

黛比·赖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Debbie:

    感谢您在此论坛上发布您的问题。

    Unknown 说:
    我想知道是否有必要购买 eZ-FET 或 MSP-FET 等外部编程工具来更新 DRV8421BEVM 上的固件或对其进行重新编程。 [/报价]

    是的、需要其中一个编程工具/JTAG 适配器连接到 DRV8421BEVM 的 Spy-by-Wire 连接器、才能重新编程或与 CCS 配合使用。 谢谢你。  

    此致、Murugavel