This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA350:INA350CDSIRUGR

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521876/ina350-ina350cdsirugr

器件型号:INA350

工具/软件:

INA350数据表的标题指出电源电压为1.8V 至5.5V、但第8页指出电压为1.7V 至5.5V。 可保证从多大电压到多大电压运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sohmuta-San、  

    引起我们注意的原因是、我会想问数据表的作者这是否是错误、因为推荐的最小电源相互冲突。 如果原始作者同意存在错误、我将更新数据表。  

    不过、我要说的是、INA350的绝对最大额定值为0V 至6V。 因此、如果电源在此范围内、器件将不会断开。   

    电气特性指定为1.8V 至5.5V、超出此范围时、器件的电气特性可能会有所不同。  

    您是否 尝试在1.7V 电压下使用该设备? 您是否遇到问题? 我们能否详细了解该应用以及 INA350如何成为解决方案的一部分?  

    祝您一切顺利、
    Carolina