This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2514

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521929/usb2any-usb2514

器件型号:USB2ANY

工具/软件:

TI 团队大家好、

在 USB2514BT/M2器件上、如果未使用 I2C [引脚22和引脚24]、建议您采取什么措施
  1)提供10K 至 VDD33电平的 PU
  2)为 GND 提供 PD
     如果是、则 PU 电阻值应该是多少
  3)保持悬空

此致、

Yashwanth