This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3470:THS3470、用于 Howland 电路

Guru**** 2814445 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1522204/ths3470-ths3470-for-a-howland-circuit

器件型号:THS3470

工具/软件:

我正在设计一个 Howland 电流源电路来驱动磁体以实现精密磁场控制、THS3470似乎非常适合该应用。 您能告诉我该器件是否有可用的 SPICE 模型吗? 此外、产品预计何时可供购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我附上了下面的.LIB 文件。 我们仍在努力调整较低增益下的小信号带宽、但它正在匹配较高增益(>5V/V)下的小信号带宽。 至于何时可以购买、我们正在积极与销售团队合作、允许客户在不同地区进行购买。 根据我的理解、该器件应该在一周内提供、但这尚未成为现实。  

    此致、

    Ignacio

    e2e.ti.com/.../THS3470.LIB