This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700:环境温度

Guru**** 2871090 points

Other Parts Discussed in Thread: INA700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1522083/ina700-ambient-temp

器件型号:INA700

工具/软件:

尊敬的团队:  

我看到 INA700能够实现裸片温度测量、  

是否也可能出现环境温度?

此致。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、没有连接外部温度传感器的机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我想验证我们是否正确读取和计算温度。

    我们使用以下计算公式:Temperature_Reading (dec)* 125m°C/LSB–请确认。

    奇怪的是、我们在计算后会收到非常高的温度、比如大约500摄氏度。

    该系数125m°C/LSB 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    内核温度寄存器需要右移4位(最后四位全为零)、然后再转换为摄氏度。或者、您可以保留15位读数、但改用7.8125mC 的 LSB。

    数据表 在第8.1.1节的示例中提到了这一点。 我们可能应该在其他地方更清楚地说明这一点

    此致

    广