This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA994:OPA994最大启动时间

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1522223/opa994-opa994-maximum-start-up-time

器件型号:OPA994

工具/软件:

大家好、对于新产品、我们的应用需要一种低功耗模式。

为此、我们希望定期上电、然后关闭 OPA994运算放大器电源。

考虑到我们的放大器在低于100µs 的情况下会看到+24V 的电压、OPA994的最大启动时间是多少?

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、  

    Unknown 说:
    考虑到我们的放大器在低于100µs 的情况下能承受+24V 电压、OPA994的最长启动时间是多少?

    OPA994是模拟运算放大器、最大值 根据以下信息、启动时间应在约1 μ s 或更短。  

    如果运算放大器在不到100usec 的时间内上电至24Vdc、则运算放大器应在电源轨达到约2.7V 及以上时建立适当的最小偏置工作电压和运算放大器的内部电流镜。

    一旦 运算放大器的电源轨稳定、运算放大器的偏置电压和内部电流镜也应保持稳定。  

    请允许我重新表述这一发言。 当电源轨斜升至24Vdc、假设需要不到100 μ s、运算放大器的其余内部电压基准(带隙)、电流镜和内部 RC 时间常数可能需要额外的100 μ s 才能稳定。 因此、通过将稳定时间加倍(100usec)、可能为150usec、OPA994应该准备好在线性区域运行。 然后是最大值 启动时间可能需要额外的高达150 μ s 才能稳定 IC 的内部电路。  

    如果这个时序差至关重要、我们可以进入实验并验证时序。   

    如果您还有其他问题、请告知我。  

    此致、

    Raymond