This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9352-Q1:ESD 速率和时基故障率

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1522033/tlv9352-q1-esd-rate-and-fit-rate

器件型号:TLV9352-Q1

工具/软件:

您好、

您能告诉我 安装过程中的 ESD (浪涌)

时基故障率 TLV9352QDRQ1?

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku-san:  

    [报价 userid="486774" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1522033/tlv9352-q1-esd-rate-and-fit-rate

    您能告诉我 安装过程中的 ESD (浪涌)

    时基故障率 TLV9352QDRQ1?

    [/报价]

    在机器安装过程(例如拾取和放置、卷带包装处理(展开、分离)、器件在托盘中移动和 回流焊接过程 等)中、静电荷可能会累积和/或传输到运算放大器的引脚和封装。 因此、需要解决这些机器中适当的 ESD 控制问题、在回流过程之前需要耗散 ESD 电荷。  

    TLV9352QDRQ1整合了内部 ESD 保护电路、可 在处理和组装过程中防止 ESD 事件; 该器件在设计时采用了稳健的 ESD 保护机制。  但是、仅这种保护不足以防止 ESD 损坏、并且必须正确处理整个安装和回流过程、并更大限度地减少制造过程中的 ESD 浪涌。  

    TI 提供 MTBF 和时基故障估算值 基于广泛的可靠性测试和持续监测。  您可以在下面的链接中找到这些估算的数字。  

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?opn=TLV9352QDRQ1&cpn=&partNumber=TLV9352QDRQ1#resultstable

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond