This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902KV:在 LM2902中烧毁、这是否是传导抗扰度问题?

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510789/lm2902kv-burning-in-lm2902-could-it-be-a-conducted-immunity-problem

部件号:LM2902KV

工具/软件:

几个放大器已经烧毁。 电源电压为+27V、输入端有28V TVS。 什么可能导致组件烧毁?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Willian、

    我们将需要更多的信息来确定烧毁的可能原因。 您能否提供一个电路原理图、其中包含输入连接到的设备?

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号来自霍尔效应电流传感器、即、它是隔离式传感器、输出为10mV 至500mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    感谢您提供原理图。 VCC_TRD_P1的标称值是多少? 此外、放大器电源电压(+24V_TRD_P1)是24V 还是27V?

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    VCC_TRD_P1 = 5V

    24V_TRD_P1 = 27V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    感谢您的澄清。 还有一个问题、 什么类型的部件是"FIL"? 它是否可能快速断开或短路? 如果是这样、这可能会导致引脚2 (U2A 的反相输入)出现大电流瞬态、从而可能损坏器件。

    目前、U2A 的反馈中没有任何内容来限制进入放大器的电流、因此我建议添加一个低值电阻器、以帮助保护反相输入。 我在 TINA 中重新创建了省略了 FIL 元件的电路、并添加了一个占位电阻器:

    此外、在将 PCB 与原理图进行比较时、 C8和 R3看起来相同、具有相同的封装标识 ,所以我只想确认您的板上的 C3是一个电容器还是一个电阻器。  

    e2e.ti.com/.../LM2902KV-Burn-Issue.TSC

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex。

    组件"FIL"是 comom 模式滤波器- https://www.we-online.com/components/products/datasheet/744253200.pdf

    滤波器开口的机会几乎为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex。

    组件"FIL"是 comom 模式滤波器- https://www.we-online.com/components/products/datasheet/744253200.pdf

    滤波器开口的机会几乎为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    感谢您提供更多信息。

    虽然滤波器本身可能无法打开、但如果连接到接头(CON1)的器件突然断开、这可能会由于共模滤波器的电感而导致电流尖峰。  请提供有关电路板上电顺序的更多详细信息、如果可能、还提供一个示波器捕获、显示包括上电在内的运行期间 U2A 的行为。

    我们认为、滤波器的电感和瞬态事件可能会导致电感反冲、这是 IC 损坏的常见原因。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex、

    这个瞬态可能与负电压有关吗?

    我做了一些测试并对 IC 应用了+74V、但它没有燃烧。 但是、当我快速施加-10V 电压时、它会烧坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Willian、

    请详细说明您执行的测试。  在该测试中、您对哪个引脚施加了瞬态、电源电压是多少?  

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    负瞬态施加在电源引脚之间。 通过在引脚之间添加一个肖特基二极管、可保护 IC 免受负瞬态的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Willian、

    很高兴您能弄清楚导致该问题的原因!

    我会将此主题标记为已解决、但如果您有任何问题或需要其他方面的帮助、请回复此帖子、该主题将再次打开。

    此致、

    Alex Curtis