This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228-Q1:VBUS 到 GND?

Guru**** 2811875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521529/ina228-q1-vbus-to-gnd

器件型号:INA228-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

客户想知道如果不需要该功能、是否可以将 VBUS 接地?

这些问题存在一些问题 、如果所测量的接地电压变为较小的负电压、则将 VBUS 限值设置为0V 时、输出端可能会具有意外的警报功能。

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    如果需要 VBUS、那么当您预计 GND 会波动时、该引脚可以保持悬空。

    此致、
    Mallika Senthil