This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2402F-Q1:仿真中的饱和状态

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2402F-Q1, ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521485/alm2402f-q1-saturation-in-simulation

器件型号:ALM2402F-Q1
主题中讨论的其他器件: ALM2403-Q1

工具/软件:

大家好、我将 ALM2402F-Q1用于汽车应用、并且 Vs 设置为12V。 在仿真期间、尽管 ALM2402F-Q1是轨到轨运算放大器、但运算放大器在11V 时达到饱和。 但是、它在硬件验证测试期间不会饱和。 您能否帮助我了解仿真期间饱和背后的动机、而不是硬件验证测试期间饱和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayal:

    对这种复杂情况感到抱歉。

    我们最近发现 ALM2402F-Q1和 ALM2403-Q1 SPICE 宏模型的轨摆幅性能有轻微异常。 此误差主要发生在 V+输出侧、但爪形曲线的两侧对摆动到轨性能过于谨慎。  

    我们目前正在修改模型以提高准确性。 我很高兴查看您的仿真文件、以验证此视差是否源于模型中的爪形曲线不准确。  

    EC 表是验证性能的最佳资源:

      

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的迅速响应、

    我们 有同样的想法,因为硬件看起来不错!

    此致、

    Jayal