This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:如何提高污染等级

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1411, AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521361/amc3330-how-to-improve-the-pollution-degree

器件型号:AMC3330
主题中讨论的其他器件:AMC1411AMC1400

工具/软件:

你好、团队

您能告诉我们有哪些建议的方法来提高 th 器件的污染等级吗?

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San

    污染等级通常由应用环境设置。  

    例如、具有高湿度的终端设备、在制造过程中必须使用螺钉固定 PCB 的 PCB (可能会导致杂散 PCB 颗粒)或脏污环境会影响污染等级。  

    采用保形涂层有助于保护 PCB 和隔离栅免受此类问题的影响、从而降低应用的污染水平。  

    在确定跨隔离栅的必要爬电距离和间隙时、该参数非常重要。 由于应用保形涂层有时是不可取的、因此另一种解决方案是使用具有更大爬电距离和间隙的器件、例如 AMC1400或 AMC1411。