This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:双电源模式下 PD = VS–时的行为

Guru**** 2930270 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, THS4130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521500/thp210-behavior-when-pd-vs-in-dual-supply-mode

器件型号:THP210
主题中讨论的其他器件: THS4130

工具/软件:

您好:

我正在设计一款与 THS4130和 THP210兼容的电路。 我们将根据实验室测试结果决定使用哪种 IC。 不过、我在 PSpice 的仿真阶段遇到了问题。 由于 THP210模型不包含 PD (断电)引脚、因此无法模拟该器件的断电模式。

此外、我注意到、两个 IC 的断电引脚特性略有不同:

对于 THS4130:"如果 PD 引脚比 VCC–大1.4V 以下、则器件将关闭。"

对于 THP210:"断电禁用电压为(VS+–2.0V)"。

两个器件均采用±12V 双电源供电。 对于 THS4130、我通过开关电路向 PD 引脚施加–12V 电压、从而成功地将器件切换到断电模式。

但是、我不确定相同的方法是否适用于 THP210。 我不确定向 THP210的 PD 引脚施加–12V 电压是否会正确触发断电模式。

我的问题是:
在±12V 双电源条件下、如果我向 THP210的 PD 引脚施加–12V 电压、器件是否会进入断电模式?

提前感谢您的答复

此致、

Erhan Kızar ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件都具有低电平有效/FET PD 引脚;唯一的区别是开关阈值。 −12V 适用于两者。