This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA859-Q1:由3.3V 单电源供电时的输出摆幅 OG OPA859-Q1

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA859-Q1, OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521226/opa859-q1-output-swing-og-opa859-q1-when-operating-from-single-3-3v-supply

器件型号:OPA859-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA859

工具/软件:

尊敬的团队:

我  在一个应用中使用 OPA859-Q1。电源电压为 3.3V、 由单电源供电。

我感到困惑的是由3.3V 电源供电时的输出摆幅。

是2.4V

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    当 OPA859在3.3V 下运行时的输出通常可以在1.1V 至2.4V 之间摆动、并保证在1.15V 至2.3V 之间

    此致

    Anant