This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4H390-SEP:我想将此器件用作 TLV9034-Q1的抗辐射替代产品

Guru**** 2610815 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9034-Q1, TLV4H390-SEP, TLV1704-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521212/tlv4h390-sep-i-want-to-use-this-part-as-a-rad-tolerant-replacement-of-tlv9034-q1

器件型号:TLV4H390-SEP
主题中讨论的其他器件:TLV9034-Q1TLV1704-SEP

工具/软件:

如上所述、对于引脚对引脚兼容的器件、我们的目标是30Krad 且可靠性至少为30MeV。 放在同一封装上。 我们目前正在使用:  

采用 TSSOP-14封装的 TLV9034-Q1

我们想将其替换为 TLV4H390-SEP、但似乎尚未量产。 您向前发展的最佳建议是什么?  

如果 TLV9034-Q1的辐射数据 非常好。 遗憾的是、我们的日程安排很短、因为当我们意识到 TLV1704-SEP 仅具有集电极开路输出时、由于设计缺失而提出了此问题。 我们想找一个推挽式运算放大器来完成工作。  

此致、


Pedro Arango Ramirez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    对于非耐辐射器件、我们绝不会提供任何辐射结果。

    我可以通过您的注册电子邮件地址与您联系、以便我可以让您与发布 TLV4H390-SEP 的团队联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、保罗!  

    这有助于我在很大程度上告知决策。  

    我还想与发布 TLV4H390-SEP 的人联系。 我想知道他们何时/是否将发布采用 TSSOP 14封装的器件。 请随时向他们提供我的信息。  

    像往常一样、这种快速支持和帮助就是我尝试尽可能使用 TI 器件进行设计的原因。  


    此致、

    Pedro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    请观看您的包装盒... :^)