This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3472:关于新流程。

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3472

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1520508/tl3472-about-new-process

部件号:TL3472

工具/软件:

您好的团队、

我收到了一个 PCN (20230627002.1)、该工艺正在不断变更。
我认为 JI1和 JI3是双极工艺。
TIB 是双极还是 BiCMOS?



BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:  

     PCN 之后的 TL3472运算放大器被 BiCMOS 工艺或可能的 CMOS 工艺取代。   

    PCN 之前的双极工艺如下所示。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond-san:

    感谢您的答复。

    您能否 说明 PCN 之后是 BiCMOS 还是 CMOS?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    它在 PCN 之后的产品中显示了典型的 CMOS 特性。  

    如果您还有其他问题、请告知我。  

    此致、

    Raymond