This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在涉及芯片的 PCN 更改后、旧工程的最新新生产材料将无法正常使用

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521147/after-the-pcn-change-involving-the-chip-the-latest-newly-produced-materials-of-the-old-project-cannot-be-used-normally

部件号:TL3472

工具/软件:

在涉及芯片的 PCN 更改后、旧工程的最新新生产材料将无法正常使用

e2e.ti.com/.../TL3472IDR.pdf

我刚刚从官方网站下载了此规格表、应该是与 PCN 更改相对应的规格表。  客户想知道在最近的 PCN 更改之前、它是否涉及上一版本的规格表。  如果是、请提供。

客户希望比较两个规格表、以便准确了解最近 PCN 变更中发生的更改、以便了解为何可以在 PCN 变更之前使用材料、但新生产的材料无法正常使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    客户想知道它是否涉及最近 PCN 更改之前版本的规格表。

    由于产品中存在晶圆制造厂的变化、PCN 之前和 PCN 之后的产品之间可能存在一些差异。 您能给我发送原理图、我会重新检视一下吗?

    对于通过新晶圆厂传输运算放大器、BW、开环输出阻抗和其他变化可能会有所不同。 有时、需要略微修改和补偿电路。 没有实际电路、我无法看到应用中的潜在问题。  

    如果您不想在公共论坛中透露原理图、请通过 E2E 发布"友谊"申请、我们可以通过 E2E 私人消息传递系统或 TI 的内部电子邮件来讨论问题。 请告诉我。  

    此致、

    Raymond