This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333 REF 引脚电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1520632/ina333-ina333-ref-pin-voltage

器件型号:INA333

工具/软件:

INA333可以为 REF 引脚提供0.5V 电压来将输出电压从0.5V 提升到4.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallikarjun、

    INA333的传递函数如下。 如果不了解您的输入、电源电压和增益、我就不知道您的输出电压将是多少

    (VIN+- VIN-)*(1+(100K/RG))+ VREF

    如果 VREF 为0V 时的输出电压为4V、然后对 VREF 施加0.5V、则输出将为4.5V

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电源=5伏,输入为压力传感器输出灵敏度24mV/bar ,需要测量0-10bar 均值240mV 差分电压,增益为16.67。

    可以为 REF 引脚提供0.5V 电压以消除输出失调电压。 例如使用下面的运算放大器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallikarjun、

    是的、上述电路可以正常工作。 假设输入共模电压介于2.33V 和2.66V 之间、要确认、0-10bar 的新输出电压范围将为0.5V 至4.5V。 请参阅 模拟工程师计算器的以下 Vcm 与 Vout 关系图

    此致、
    Gerasimos