This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM101A-N:所需的硬件支持

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM101A-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1520693/lm101a-n-required-hardware-support

器件型号:LM101A-N

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)团队:

我在其中一种电路设计中使用 LM101AH、但遗憾的是、它在运行数小时后在负载下运行期间出现故障。 我将附上原理图和连接详细信息以供您审查。

您能否仔细分析电路并提供您的反馈或任何改进建议? 非常感谢您的专业知识和指导。

提前感谢您的支持。

e2e.ti.com/.../RR_5F00_V2_5F00_0_5F00_29_2D00_5_2D00_25.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Gangula、  

    Unknown 说:
    您能否分析电路并提供您的反馈或任何改进建议?

    我使用 LM301A 运算放大器将您的原理图转换成了仿真、它与 LM101A-N 类似 运算放大器配置为比较器。 我不知道零部件在哪里发生故障、但我可以看到您可以做出一些改进。  

    1.您应该通过 ABS 将输入电流稍微限制在 Vin+和 Vin-节点上。 最大 未指定额定电流。  

    2.对于±15V 电源轨,输入共模范围为+15V/-13V ,您的配置在每个引脚上高达27Vdc。 这被视为 EIPD 条件。  



    e2e.ti.com/.../LM301-Comparator-Simulation-05292025.TSC

    请让我看看零件出现故障的地方-您可以通过比较电阻或二极管模式下的输入电导率来找出问题所在。 可能是您的输入短路或开路。 因此、短路故障很可能是这种情况。  

    这是比较器基准、您可能还应检查电路的迟滞行为。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa219b/sboa219b.pdf?ts = 1748500524453

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的快速答复。

    输入将不为27V、因为+27V 连接到隔离式 ±15V 直流/直流转换器的公共电压。 然后、输入基准为+27V (由 ±15V 电源共用)。 该电路监控从电池到27V 的反向电流(当该电流降至低于电池电压时)。 检测电阻器75mE 会测量并将其转换为电压。 该基准电压设置为2.4V (电流~32A)、当反向电流增加32A 时、运算放大器状态将发生变化、接触器(K1)将打开以断开电池和27V 路径。

    该电路在静态条件下运行良好、当它连接到发电机(27V)并且电池时、运算放大器 LM101AH 在~ 40小时(开/关15次)运行后发生两次故障。 我们观察到运算放大器输入灵敏度失败。 请应用这些条件并重新检查。  

    感谢您访问 support.e2e.ti.com/.../7457.RR_5F00_V2_5F00_0_5F00_29_2D00_5_2D00_25.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的快速答复。

    输入将不为27V、因为+27V 连接到隔离式 ±15V 直流/直流转换器的公共电压。 然后、输入基准为+27V (由 ±15V 电源共用)。 该电路监控从电池到27V 的反向电流(当该电流降至低于电池电压时)。 检测电阻器75mE 会测量并将其转换为电压。 该基准电压设置为2.4V (电流~32A)、当反向电流增加32A 时、运算放大器状态将发生变化、接触器(K1)将打开以断开电池和27V 路径。

    该电路在静态条件下运行良好、当它连接到发电机(27V)并且电池时、运算放大器 LM101AH 在~ 40小时(开/关15次)运行后发生两次故障。 我们观察到运算放大器输入灵敏度失败。 请应用这些条件并重新检查。  

    感谢您访问 support.e2e.ti.com/.../8233.RR_5F00_V2_5F00_0_5F00_29_2D00_5_2D00_25.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Gangula、  

    当电路连接到发电机(27V)时、此电路将在静态条件下完美工作

    我不知道该发言意味着什么。 您需要更好地描述操作过程中发生的情况。 在静态状态下、它可能工作正常、但在运行或瞬态状态期间不工作。  

    该基准电压设置为2.4V (电流~32A)、当反向电流增加32A 时、运算放大器状态改变、接触器(K1)将打开以断开电池和27V 路径。[/报价]

    我在输入端插入了1k Ω 以限制比较器的输入电流(可能需要更高)。 请告诉我以下内容。  

    1.在静态、运行和瞬态状态下 Vin+和 Vin-上的电压读数是多少。

    2.这是发电机检测电路吗? 比较器的输入端是否有电感负载? 如果输入包含电感负载或电感元件、其中 K1导通/关断期间的 Ldi/dt 瞬态事件可能会导致巨大的电压浪涌/尖峰、从而损坏比较器的输入。   

    当电路连接到发电机(27V)且电池时、运算放大器 LM101AH 在~ 40小时(开/关15次)运行后出现两次故障、此电路将在静态条件下运行良好。 我们观察到运算放大器输入灵敏度失败。

    如果运算放大器输入具有感性负载且电流高达32A、则 Ldi/dt 事件可能是导致输入损坏的根本原因。 您需要找到一种方法来钳制电压尖峰并保护 LM101AH。 这也被视为 EIPD 事件。 请告诉我有关负载和瞬态情况的更多信息。  

    此致、

    Raymond

    [/quote]