This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:放大比为1/10 (AV)?

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695, THS4304, LMH6702, LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1507335/lmh6702-amplification-ratio-to-1-10-av

部件号:LMH6702
主题中讨论的其他器件:THS4304、OPA695、 LMH6703

工具/软件:

什么是合适的运算放大器来将放大比降低到1/10 (Av)?

我想更改输入(Vp-p: 1.0V)-->输出(Vp-p: 150mV/)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rice、

     我们的单位增益稳定电压反馈放大器能够衰减(增益低于1V/V)

     您是否有任何其他设计要求、例如:

    1. 电压电源  
    2. 带宽  
    3. 加载/驱动能力  
    4. 应用类型:确定是需要 FET 输入还是双极输入。 FET 输入将具有较小的电流噪声/偏置电流、而双极将具有较小的失调电压。 如果为了降低阻抗/负载或功率耗散而需要较高的电阻值、这一点很重要。

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.+5~-5伏  

    2. BW:1.5GHz

    3. 10mA <驾驶

    4.单极 输入-单极输出/失调电压1.17V vamp=120mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rice、

     很抱歉耽误您的时间。

     那么这可能是一个非常好的解决方案。 我推荐 THS4304、该器件能够实现1/10的衰减+您的2、3、4要求。

     否则、另一种选择是先对信号进行分频、然后使用电流反馈放大器、例如 以单位增益连接的 LMH6702、LMH6703或 OPA695。

    谢谢您、
    Sima