This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4021:检查物理标识(SO#379589)

Guru**** 2974230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1523037/tlv4021-check-physical-marking-so-379589

器件型号:TLV4021

工具/软件:

高科技、

P/N#TLV4021R2YKAR

D/C:2320

我们的客户收到了上述器件、发现车身没有标识、与 显示的标记为"6"的规格不匹配。

有关详细信息、请参阅随附的图像。

您能否帮助检查并告知零部件是否正确?

如果是、是否有任何关于标记更改的 PCN?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    图像不是很清晰。 它似乎在错误的位置有一个1号插针。  尝试不同的视角和光源。  

    您在哪里购买了卷带?