This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA133:数据表检查

Guru**** 2855120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1523205/ina133-datasheet-check

器件型号:INA133

工具/软件:

你好、员工

请确认 INA133U 数据表(SBOS115A)中的以下两点。

1. page6 Vo (输出电压、增益误差< 0.1%)
负值被列为(V+)-0.8、但由于它位于负极侧、我认为它应该为(V-)+0.8。

2. page7 Iq (每个放大器的静态电流)
在测试条件下显示 IO=0V、但由于它是电流、我认为器件应为 A、换言之 IO=0A。
我的理解是否正确?

我很抱歉这是一件小事情…
此致
cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cafain、

    1. 是的、这应该是 V-、这是一个错误、已提交为"已修复"、并且正在进行中。
    2. 我相信这也可能是一个拼写错误,或者至少跳过推理的一步。 表顶部是围绕接地对称双电源和端接至地的负载电阻器的测试条件。 因此、Vout 为0V 时产生 Iout、Iout 为0A、但严格来说、单位为 Iout 应为0A、或者应该声明 Vout = 0V。 我会注意到这一点、以便在即将进行的版本中进行更改。

    此致、
    Gerasimos