This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219:电流

Guru**** 2813695 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1522991/ina219-ina219-current

器件型号:INA219

工具/软件:

您好:

INA219芯片是否具有最大额定电流?

我想在我的设计中使用它、我很确定它对于我想监控的130mA 来说会更好、但我只是想确定。

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anastasios、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    最大电流实际上将由分流电阻器上的电压决定。 根据使用的增益版本、该分流电压确实具有数据表中列出的已定义最大值。

    您可点击 此处观看此视频、获取有关选择合适分流电阻器的建议。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis