This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3016:VOH 支持3.3V

Guru**** 2811375 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1871, TLV1872, TL3016, TL3116, TLV3602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1522532/tl3016-voh-support-3-3v

部件号:TL3016
主题中讨论的其他器件: TL3116、TLV1871 、TLV1872 TLV3602

工具/软件:

您好的团队、

我找到了 TL3016引脚2与 LT1671CS8#PBF。 但如果其他产品支持 VOH 3.3V ? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    TL3116是 TL3016的改进版本(扩展输入范围)-这是我们推荐的版本。

    我们所有其他的低电压、高速比较器都不是 P2P、具有 LVDS 或 ECL 输出。

    应用、输入信号和电源电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tema:

    您是否可以根据 TL3116规范发出 VOH = 3.3V 解决方案? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压:+/-5V

    输入信号:最大100K +/-3.5vpp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    输入信号是否以0V 为中心? 如果是这样、输入信号将超出 TL3116的输入共模范围:

    您的应用是什么? 是否需要互补输出 Q 和 Qbar?

    如果您希望输入检测+/-3.5Vpp、同时具有0V 至3.3V 的单端输出摆幅、 TLV1871 可适用于您的应用。 TLV1871是一款具有独立输入和输出电源的比较器。 您可以使用+5V 和-5V 来为 VCCI 和 VEEI 供电、使用3.3V 和0V 来为 VCCO 和 VEEO 供电。 在这种情况下、您可以在输出0V 至3.3V 时比较+/- 5V 的完整范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    客户希望检测具有不同相位的两个正弦波、并使用高速比较器来检测它们。使用过零比较器获取方波、然后将其投射到 FPGA 中进行计算。
    是否有任何其他方法可以简单地设计这样的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您告知我该申请。

    TLV1872适用于您的过零应用。  如果按照我上一篇回复为 TLV1872供电、您可以让输入信号是全正弦波、并且 TLV1872仍为您的 FPGA 输出3.3V 逻辑。 但是、这里存在传播延迟问题。 您在原始帖子中提到的 TL3016具有低于10ns 的传播延迟、而 TLV1872的典型值为65ns。 在100mV VOD 时(与 LT1671CS8相当)。 您是否需要低于10ns 的传播延迟?

    如果您需要更快的器件、TLV3602 是一个具有 2.5ns 传播延迟的不错选择、但没有 TLV1872具有的单独输入和输出电源。 这意味着、您将需要使用3.3V 电源为 TLV3602供电、并使用如下所示的分立式元件钳制输入正弦波: 采用比较器电路的过零检测(修订版 A)