This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-Q1:是否可以对元件应用防潮涂层?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1523825/ina180-q1-is-it-possible-to-apply-a-moisture-proof-coating-to-the-element

器件型号:INA180-Q1

工具/软件:

我们目前正在评估采用 INA180-Q1的 PCB 的保形涂层应用。

是否允许涂层材料与设备直接接触?

此外、保形涂层中是否存在因对元件性能或可靠性的潜在不利影响而应避免的任何化学成分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    允许涂层材料与设备接触。 在性能方面、只要保形涂层不会产生明显的漏电流、就不应出现问题。 我预计用于 PCB 的保形涂层不会产生任何问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV