This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7021:过孔的详细用途

Guru**** 2949940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1523729/tlv7021-purpose-of-via-in-detail

器件型号:TLV7021

工具/软件:

您好的团队、

您能解释一下、中心焊盘中的过孔可以改善什么吗?

"为了降低 PCB 制造成本并提高可靠性、TI 建议在连接到底层接地布线或平面的中心焊盘处使用4mil 过孔。"

如果客户不使用、预计会发生什么情况?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表建议通过底层路由接地(VEE)信号。 替代方法是在另外两个焊盘之间路由信号、这两个焊盘的间隙仅为0.326mm (约12mil)。 使用如此小的宽度和布线到焊盘的切割可靠制造迹线将不会便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hayashi,

    该器件具有相当高的速度边沿(5ns 上升/下降)。 因此建议使用短布线。

    顶层连接到实心接地的窄布线可能不会造成太大问题。

    正如 Clemens 所说、所需的电气间隙实际上需要先进的 PCB 制造和组装技术。

    如数据表中所述、我只建议过孔向下到达较低的平面、而不是尝试在焊盘之间走线。 将旁路电容器放置在 VCC 引脚旁边、并通过过孔将电容器接地向下连接到同一接地层。 显示的内容大致相同...