This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:意外的输出问题

Guru**** 2611205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524025/opa858dsgevm-unexpected-output-question

器件型号:OPA858DSGEVM
主题:OPA858中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:  

我在 RX 应用中使用 OPA858、该应用在接收天线信号后对其进行衰减并将其发送到高速 ADC。  

使用 OPA858EVM 时、我预计会出现增益7的输出衰减、如 DS 中所述、但这并不是我观察到的一切。 我最终遇到了麻烦、移除了 R6和 R7、它们修复了输出、并通过600MHz 信号实现了7个增益。  

此设计中的 R6和 R7是什么?为什么它会影响放大器的增益? 我假设 R6是用于限制电流的串联输出电阻器、而 R7是分流至 GND 以实现50 Ω 阻抗匹配、但它们更像是电阻分压器、从而使输出衰减低于预期。  

感谢您的帮助!

此致、
John Albrecht  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    放大器增益由 R2和 R4设置、因此 G= 1 + R2/R4 (在本例中为7)。

    R6和 R7用于不同的用途。 R6充当隔离电阻器、如果在 J5上连接了容性负载、则有助于使运算放大器保持稳定。

    R7与 R6并联、使得从 J5连接器看到的总阻抗等于50 Ω。 因此、如果在 J5处连接50 Ω 负载、则阻抗将匹配(源极和负载侧均为50 Ω)、因此会减少信号反射。 但在这种情况下、总信号电压将衰减6dB。

    此致

    Anant