This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928:需要电流到电压放大器、BW:300m、Gain:25

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521679/opa928-need-a-amp-which-is-current-to-voltage-bw-300m-gain-25

器件型号:OPA928

工具/软件:

HI SIR

你有没有任何建议。谢谢

需要电流到电压放大器 BW:300m、增益:25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex1:  

    需要一个电流至电压的放大器、BW:300m、增益:25

    HVA 支持团队没有> 50MHz 的运算放大器。 我将把您的查询转至 HSA 团队。 请详细描述您的 TIA 传感应用。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的转让、Raymond。

    您好 Chen、  

      通过以下几个问题来缩小适合您应用的放大器尺寸:

    1. 您的电压电源要求是什么或者它们是否灵活?
    2. 您的输入源是什么(如果是光电二极管 APD 等)。请提供来自这些源的输入电容范围
    3. 您的输入电流范围是多少或预期的输出电压范围是多少?

    谢谢您、

    Sima