This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:使用两个 TVS3300背对背保护 XTR300

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1523572/xtr300-protection-xtr300-with-two-tvs3300-back-to-back

器件型号:XTR300
主题中讨论的其他器件:TVS3300

工具/软件:

大家好!

我想知道如何在电流和电压模式下保护 XTR300输出。 电源 V+应为24V DC、V-应为-5V DC。因此、我已经了解到两个 TVS3300背对背连接可能是保护器件的不错选择。 因此、我需要 IF 正确、如果有必要在串联输出连接用户中插入一个可复位保险丝。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierpaolo:

    通常、TVS 二极管能够正确钳位和保护系统。 保险丝还可能会为负载增加一些电阻、从而干扰电压模式运行。  

      从这些信息中、您是否了解了如何选择浪涌二极管? 它专门用于4 -20mA 电流环路应用。  

    此致、

    Robert Clifton