This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:由于批次差异而采用不同的工作波形

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3001, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1511714/ths3001-different-operating-wave-forme-due-to-lot-differences

器件型号:THS3001
主题: THS3491中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户使用 THS3001构建了一个电路、但波形不同。 这种差异只是一个很大的指责。

你能告诉为什么差异发生?  

>>客户请求和请求>>>

方波在5kHz、±5V 条件下输入、50mV 的方波(降至1/100)应通过电容分压输出(请参阅输出电压)。
方波根据生产批次而失真(在仿真中尚未观察到这一点)。 我想知道失真的原因。

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    我能够仿真电路、得到了与客户所 看到的方波相似的结果。  您能尝试将板上的输入电阻器减小到100k 而不是2.4MOhm 吗? 如果您针对批次调整该电阻以提供方波输出、您会看到信号的行为是否更像其他信号?  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的答复。 我会带客户。 该放大器的哪个参数与输入电阻器相关? 如果我能根据数据表规格进行解释、会很有帮助。

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    同相引脚上非常大的输入电阻器引起的问题是同相输入偏置电流导致的。 该器件 在整个温度范围内的最大值为15uA、这会导致输出偏移。 由于批次差异、一种可能的情况是某些器件不受大电阻的影响、但其他器件可能具有较大的偏置电流、这可能导致器件超出其线性区域。 减小该电阻值将是一个很好的调试步骤、看看电路性能是否发生变化。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    芯片是否与批次差异不同? 我认为此器件过去有 PCN。

    在 PCN 之后、之间是否存在任何输入电阻差异? 因为 THS3491的输入电阻值低于 THS3001?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    在我们过渡到新的晶圆厂流程时、发布了 PCN。 我能够进行比较、发现反相和同相阻抗没有变化。 THS3491是一款与 THS3001非常不同的器件、因此我不确定我们是否可以比较这两款器件。 客户是否能够调整输入端的电阻器?  

    此致、

    Ignacio