This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37C73:OP1dB 图形

Guru**** 2947770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524260/trf37c73-op1db-graph

器件型号:TRF37C73

工具/软件:

尊敬的团队:  

在图4的 DS 中:OP1dB 与频率间的关系、  

我可以看到、其中一个测试条件为5V、但是该器件的额定最大电源输入电压为3.6V。  

这是个错误吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

      这看起来是一个错误。 图4适用于 Vcc = 3.3V。 我们将对此进行更正。

    此致、

    Hruday