This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:使用1个 TVS3300或1个 TVS3301或2个 TVS3300背对背保护 XTR300?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300, TVS1400, TVS3300, TVS0500, TVS1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1523847/xtr300-protection-xtr300-with-1-tvs3300-or-1-tvs3301-or-2-tvs3300-back-to-back

器件型号:XTR300
主题中讨论的其他器件: TVS1400TVS3300TVS0500TVS1401

工具/软件:

尊敬的:

我想确定哪一种解决方案是保护 XTR300的最佳解决方案、因此电源应为24V DC 和-5V DC、因此我在该原理图中阅读了 ts 以下内容:www.ti.com/.../tidrwn4.pdf &ref_URL=https%253A%252F%252F%3ca%20href=输出保护使用两个 TVS1400、背对背:

我的问题是:我应该使用两个 TVS3300背对背使用电源?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很困惑、在另一个文档中、我已经阅读了此配置:https://www.ti.com/lit/an/slva885/slva885.pdf?ts = 1749139784853&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTVS3300

    与阴极相对的位置、因此我想确定哪种配置是最佳配置:

    1)与阴极连接:

    2)或与阳极联合:

    感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierpaolo:  

    由于输入电压为24VDC 和-5VDC、因此我实际上会推荐使用我们的双向平缓钳位器件之一。 我想说 TVS2701、它是+/-27V 工作电压。

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您好、McKenzie、感谢您的回答、但为什么在应用手册中建议返回 TVS1400? 如果电源电压为±15V?
    2. 我想、但我不确定是否可以使用两小时的 TVS、一个 TVS3300的阴极连接到 OUT 环路电流、阳极连接到第二个 TVS TVS0500、其阴极连接到共地返回环路电流。  

    你怎么看?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peirpaolo:  

    要回答您的第一个问题、我们建议在 TVS1400数据表中使用背对背单向二极管、并在 TVS1401中使用一个双向二极管。 规格在单向和双向之间会有所不同、因此具体取决于您的应用和要求。  

    对于第二个问题、我认为这样做没有问题、但这是我们尚未测试的问题。 我知道这种非对称设计是我们考虑用于未来器件的设计。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    感谢您的支持。

    对于第二个问题、我将尝试在原理图和 PCB 布局中进行使用和设计、希望获得良好的反馈。

    不过、我发现此评估板中有误: https://www.ti.com/tool/TIDA-01633 。如果您打开文件原理图 https://www.ti.com/lit/df/tidrwn4/tidrwn4.pdf?、ts = 1749484441402 、您可以看到在此模式下插入了 TVS 保护:

    在 AoutCh1和接地 GND 上有阴极连接线和阳极时、我想这是一个错误、

    但是、如果您打开 PCB 布局 Altium https://www.ti.com/lit/pdf/tidrwn7文件 、我会看到元件的插入方向与原理图相反:

    实际上点是阴极:

    您能就此提供反馈吗? 请同意吗?

    谢谢

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierpaolo:  

    任一种均可使用:阴极至阴极或阳极至阳极。

    由于您发送的参考设计不属于我们的产品线、因此很难更新原理图。 我们可以让团队了解他们的下一个修订版本。  

    此致、

    McKenzie